This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:实验3中快速腿中的 GaN 爆炸

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604, PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1421331/tida-01604-gan-in-fast-leg-explodes-in-lab-3

器件型号:TIDA-01604
主题中讨论的其他器件: PMP22650

工具与软件:

嗨、团队:

一位客户提出了此查询:

"

我们有一个很大的项目、我们正在构建一个基于 TIDA-01604的产品。

我们正在制造6.6kW 的图腾柱 PFC、预计成品产量约为100K/年。

 

现在的问题是、当我们到达实验3时、放置在快速桥臂上的 GaN 会爆炸。

在120VAC 输入、300VDC 输出和300W 阻性负载下都可以正常工作。

 

当电压高达365Vdc 时、它会出现故障。

 

如果您可以帮助我们提供3种 PFC 扼流圈计算公式、我们可以先进行检查

"

他们正在使用 C2000、我假设基本上所有这些 ref.design、如果是否是 PMP22650中的 GaN、尚不清楚他们正在使用哪种 GaN。

有什么想法、问题可能出在哪里?

此致、

塞缪尔