This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:"TINA-TI 中的 LM5157 SPICE 模型错误:无效器件$CDNENCSTART_ADV2"

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1421041/lm5157-q1-lm5157-spice-model-error-in-tina-ti-invalid-device-cdnencstart_adv2

器件型号:LM5157-Q1
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

您好!

我有一个与 LM5157-Q1相关的问题。 我目前正在使用 TINA-TI 仿真软件、但无法将库文件导入 TINA-TI。 TINA-TI 中是否支持该文件?

我在下面附上了一张图片供参考。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai、

    感谢您的咨询。

    TI.com 上提供的 PSPICE 文件进行了加密。

    因此无法将其导入 TINA。 我建议使用 PSPICE for TI。

    此致

    Moritz