This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:为 UCC28710查找 SPICE 模型

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1420584/ucc28710-looking-for-a-spice-model-for-the-ucc28710

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件: UCC28730

工具与软件:

我知道 TINA 文件是加密的、 您能否为我可以在 LTSPICE 中运行的 UCC28710提供 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您联系我们。

    以下位置有一个 PSPICE 模型:

    https://www.ti.com/product/UCC28710#design-tools-simulation

    但不确定它是否会与 LTSPICE 兼容。 这可能需要加密模型。 需要 NDA 共享此文件。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Harish。 遗憾的是、PSPICE 模型已加密。 我就职的公司 Canoo 已经与 TI 签订了 NDA。 能否获得 PSPICE 模型的未加密版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略我之前的请求。 UCC2871x 似乎没有经过 AEC-Q100认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    当然、我们可以共享未加密模型。 您能否通过当地销售团队联系? 我可以通过它们共享未加密模型。 如果没有、请告诉我、我们可以直接与您联系。

    如果您需要汽车认证器件、请检查 ucc28730、它在功能上与 UCC2871x 系列相同。

    谢谢你

    此致、

    Harish