This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843320:PSpice 仿真

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843320, TPSM843620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1420471/tpsm843320-pspice-simulation

器件型号:TPSM843320
Thread 中讨论的其他器件: TPSM843620

工具与软件:

大家好、团队成员:

我目前正在使用设计 TPSM843320 集成降压电源模块。 我想使用 PSPICE 来模拟此器件进行设计分析、但我注意到德州仪器(TI)网站上没有此器件的 PSPICE 模型。

您能否提供有关如何获得的 PSPICE 模型的任何指导 TPSM843320 或者是否有替代方法在 PSPICE 中模拟此零件? 此外、如果有我可以使用的具有仿真模型的等效器件、这也会很有帮助。

提前感谢您的支持。

此致、

Sarathi P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尚未发布 TPSM843320 pspice 模式正在开发中。   

    TPSM843320是 TPSM843620的较低电流版本 、   

     的 TPSM843620 SPICE 模型位于此处 https://www.ti.com/lit/zip/slum899。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPSM843320 PSPICE 仿真在我的设计中非常关键。 那么、发布 PSPICE 模型需要多长时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    立即开始使用 TPSM843620吧。   

    让我来看看我是否可以获得 TPSM843320的预发布版本、因为它与  TPSM843620几乎相同。

    接受我的 e2e 朋友的请求、如果我可以获得预发布版本、我可以在 e2e 邮件系统中共享。