This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01081:42V、2.4A 是否可行?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01081, TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1417459/tida-01081-is-42v-2-4a-feasible

器件型号:TIDA-01081

工具与软件:

你好、谢谢。 TIDA-01081电路板的额定值= 24V、2.4A。

但是、理想情况下、我希望将电压几乎翻倍、即42V、2.4A。

或者、我可以使用42V、1.2A。

我们的强大"HV"LED 驱动器 TPS92515HV 的额定电压高达65V。

你怎么看? 42V、2.4A 可驱动两个 LED 面板、太棒了!

那么、是否可以更改或添加元件并保持电路基本不变?

非常感谢您的任何见解!