This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01352:BROKEN 存档文件 TIDRRK7.ZIP (6527K)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1420631/tida-01352-broken-archive-file-tidrrk7-zip-6527-k

器件型号:TIDA-01352
主题中讨论的其他器件:TIDA-01371

工具与软件:

尊敬的先生或女士:
以下归档文件在您的服务器上已损坏。
下载的文件大小正确、是6527 K、但在解压期间收到一条错误消息、并且无法将工程从 Altium 二进制文件转换为 ASCII 文件、再转换到 OrCAD 文件。
TIDRRK7.ZIP (6527K)

用于 IC 零部件的3D 模型或2D 工程图的文件

请修复存档或帮助转换为 OrCAD。

我可以将 TIDA-01371转换为 OrCAD、没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vassili:

    我将原理图文件和布局文件转换为 ASCII: tidrrk7-ASCII.zip

    很可能、这将对您转换为 OrCAD 起作用。  

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Christian。

    我已将 ASCII 文件转换为 OrCAD。

    此致、

    Vassili