This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02013:PMP22650仿真疑问

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1417740/tidm-02013-pmp22650-simulation-doubt

器件型号:TIDM-02013
主题中讨论的其他器件:PMP22650

工具与软件:

我只是根据我的仿真为图腾柱 PFC 电感器选择磁芯,通过 PFC 电感器的电流是完美的正弦,没有任何直流分量的电流. 那么、我应该在选择电感器磁芯时考虑直流偏置吗? 请帮我澄清一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prakash、您好、我们目前正在调查这个问题、有了答案后、工程师将对此进行回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prakash、您可以上传仿真波形吗?

    在 PMP22650仿真文件中、PFC 以 CCM 模式工作、因此应该存在直流电流分量。