This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:PLECS 单相移仿真文件

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1418413/tida-010054-plecs-single-phase-shift-simulation-file

器件型号:TIDA-010054

工具与软件:

您好!  

我找到了双相移 PLECS 仿真文件、但未看到单相移控制 PLECS 文件。 从哪里可以找到它?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可在模型内更改调制。 如果信号 EPS_EN 为1、则将使用扩展相移;如果 EPE_EN 为0、则将使用单相移。



    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  
    我对电压控制环路设计有一些困惑。 能否提供一些与此相关的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachith、您好!

    在本参考设计中、我们使用了 DF22补偿器来实现更快的电压环路。
    具体实施请参阅数字控制库用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/spruid3/spruid3.pdf

    请参阅第45页的图3-14。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Andreas