This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8861:查找具有 AUX 绕组的脉冲变压器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1416608/pmp8861-finding-a-pulse-transformer-with-aux-winding

器件型号:PMP8861

工具与软件:

您好!  

同样的问题也是如此、使用辅助绕组寻找脉冲是不可能的。 我们如何解决该问题。

您有什么其他建议吗、或者您可以将额外的变压器用于 AUX 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    由于库存的脉冲变压器采用 PA0801配置、因此它没有任何 AUX 绕组。 我们的内部库存有这些器件。

    是否可以为 VBIAS 添加一个额外的电源、例如 LDO? 这样可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然经销商显然不提供、但通过直接联系 Pulse、您应该能够获得带有附加辅助绕组的变压器版本。 另一种选择是为控制器提供单独的偏置电源、或从其他电源购买变压器。

    此致、
    Brian