This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 功率级设计器:功率级设计器5.0 FET 选择排序错误

Guru**** 2657915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1421902/powerstage-designer-power-stage-designer-5-0-fet-selection-sorting-bug

器件型号:功率级设计器

工具与软件:

点击"FET Losses Calculator"中的"Load"按钮时、会弹出"Select FET"窗口。 可通过单击列标题对各个列进行排序、但按字母数字而不是数字进行排序。 例如、这将导致 COSS 列表开始的排序顺序、显示101,106,108108011011001161160116、130,136等

[编辑]显然、FET 器件型号和封装类型列应保持字母数字排序!

这对于根据参数选择 FET 非常没有帮助、但应该很容易解决。

此致、

  Tony H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    感谢您宝贵的 Power Stage Designer 反馈。 随着新功能的添加、TI 的目标是使该工具更有用、更有用且尽可能准确。 我要通知 Power Stage Designer 开发团队。

    此致、

    Steve