工具与软件:
您好!
仅在选择闭环运行时、我才在 DAB 上实现闭环电压模式控制、从而成功实施实验3练习 之后 向 DAB 施加输入电源。 电压转换/变压器比为1:1。 我所使用的软件版本为 版本:tida_010054 v2.00.00.00。
我有两个问题,我希望你的帮助。
1.如果将 DAB_clearTrip 变量设置为1、则 DAB 无法正常启动 和 DAB_closedGvLoop 变量为1 。 向 DAB (闭环)施加输入电源。 但是、如果我 将 DAB_clearTrip 变量设置为1、DAB 将正确启动 。 向 DAB (开环)施加输入电源。 如果 DAB 在闭环中启动、则看起来 DAB_pwmPhaseShiftPrimSec_pu 变量"锁存"。 这是否可能与用于确定闭环操作中 DAB 基准的压摆率参数 dab_vots_per_second_slew 有关?
2.当我在实验5中实施闭环反向功率流测试时、DAB 也无法正常启动。 在代码中的什么位置将误差测量/计算从 Vsec 交换到 Vprim 以进行反向功率流操作? 这似乎总是使用 VSEC 作为 DAB_gv 控制器的电压反馈参数。
此致
Rob