This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23496:PMP23996参考设计和数据表

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1414406/pmp23496-pmp23496-ref-design-and-datasheet

器件型号:PMP23396
Thread 中讨论的其他器件:LM5066I

工具与软件:

嗨、团队:

这是来自北京士朗科技有限公司的 YUQI Ma。 我们在设计48V 热插拔系统时使用 LM5066i。

在查看数据表和参考设计时、我收到了一些问题、请帮助解答。

1、R2和 C11的功能是什么?

从数据表来看、似乎没有 相应的  R1参考设计?Ω

如果参考设计上的该(R3+R12) 与 datashhet 上的 R2相对应?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuqi:

    我将检查并重新回到这一点。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。  

    C11将 Vin 限制为 Vsense 电压低于绝对最大值

    R11和 R12如 R1和 R2 I 数据表所示。

    R1是 rsense。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。  

    C11将 Vin 限制为 Vsense 电压低于绝对最大值

    R11和 R12如 R1和 R2 I 数据表所示。

    R1是 rsense。