This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25010:如何访问 Altium Designer 可用的 Spice 仿真模型。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1421544/lm25010-how-to-get-access-to-usable-spice-simulation-models-for-altium-designer

器件型号:LM25010
主题中讨论的其他器件:TPS61291

工具与软件:

大家好!  

在 Altium 中开发一个项目,能够在一个屋檐下进行仿真等将是非常好的。 但我似乎无法弄清楚如何实际使用 TI 组件的可用模型。 这很可能是我的无知,所以请走容易。 例如、我有一个设计上面有一个 TPS61291。 在实际 Altium PCB 环境下对所有线迹寄生虫和好东西进行仿真将会非常好。 我想我需要一个 Altium 可以理解的模型。 产品页面中的2种型号似乎不适用。 一个端口用于 TI 自己的仿真器、另一个端口似乎已加密。  

通过跟进、以及可能同样愚蠢的问题、考虑到垃圾 IN =垃圾 OUT、我认为明智的做法是:如果我无法获得可以在 Altium 仿真环境中使用的模型、那么研究免费的 TI 选项会更有价值。  

我正在探索这里的选项、并渴望您对如何继续实现最佳/最有价值的仿真输出的最佳方式提出想法。

谢谢!  

猴子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Altium 设计工具仅适用于 PCB 设计、不适用于仿真。 如果您想仿真我们的器件、我们建议您使用 PSpice for TI。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahil 您好,我认为 Altium 在对他们的产品进行评估时不同意您的意见。 我想我会同意他们的意见! Altium 完全能够运行仿真。 只是 TI 出于某种原因决定加密所有的器件型号。 当然、您可以看到、当工具已经支持完全相同的功能时、为项目仿真保持单独版本的原理图是浪费时间的重复工作? TI 有什么可能的理由可以有目的地为客户增加生活的难度? 是 IP 问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    TI 加密文件以保护 IP。 但是、产品页面 https://www.ti.com/product/LM25010上似乎提供了未加密版本

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感兴趣的器件是  TPS61291以及许多其他没有未加密文件的器件。

    所以、这是一个 IP 问题...  在后面的一段时间。 开发这些工具上花费了大量的资金、 并且 Altium 和 TI 都不希望为客户提供他们实际需要的东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果您检查 TPS61291的产品页面、您将找到未加密模型- https://www.ti.com/product/TPS61291

    如果产品页面上没有这些商品、则它们可能不可用于分销。  

    此致、

    Rahil