This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116MHX/NOPB

Guru**** 2484405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1417191/lm5116-lm5116mhx-nopb

器件型号:LM5116

工具与软件:

我们使用 LM5116MHX/NOPB IC 设计了7.4V、12A 输出、其输入范围为10V 至55V。 我们使用了 Webench 的原理图、但在仿真和实际测试中均 IC 未激活过流保护。 我们已经验证了电流检测电阻的放置和值、确保了适当的斜坡补偿、并检查了 PCB 布局是否存在噪声问题。 尽管采取了这些措施、过流保护功能仍无法按预期正常工作。

请帮助我了解如何调整过流保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathap  

    • 请分享您的原理图和完成的快速入门 Excel 文件。  
    • 请分享在您需要过流保护的条件下是否有任何电感器电流波形。  
    • 您的预期峰值电流限制水平是多少?  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题、因为我有一段时间没有从您那里听到过。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL