This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C231:TPS56C231RNNR

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1422810/tps56c231-tps56c231rnnr

器件型号:TPS56C231

工具与软件:

你(们)好  

我正在我的设计中使用此降压转换器、其中 Vin = 12V、Vout = 5V、Iout = 8A。

如果需要对此进行任何更改、请随附我的设计的 pdf 文件。

e2e.ti.com/.../5va.pdf

此致、

Nitesh Malik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik:  

    • 模式引脚设置为14A 电流限制、800kHz DCM、如果这是您希望的正常情况
    • VEN、我不确定连接了什么、但请确保不超过绝对最大值6.5V、否则会损坏器件。 建议电压为5.5V。  
    • PG 引脚也有同样的注释、您需要上拉
    • 由于没有任何器件连接到 SS 引脚、转换器将在1.2ms 内启动。 只需确保这是此设计的理想选择  
    • 反馈电阻器不会将器件设置为5V、您需要在底部进行10K、在顶部进行73.2K 来获得5Vo (基准电压为600mV)  
    • 请为 CFF 添加占位符尺寸您可能需要它来获得更大的环路带宽
    •  COUT 电容器的额定电压至少需要为10V、建议使用16V、因为 VOUT 为5V。  

    谢谢!  

    Tahar