This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01513:替代 opa320-Q1

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01513, OPA320-Q1, LM2904LV-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1421175/tida-01513-replace-opa320-q1

器件型号:TIDA-01513
主题中讨论的其他器件: OPA320-Q1LM2904LV-Q1TINA-TI

工具与软件:

嗨、团队:

客户对该参考设计 TIDA-01513感兴趣。 其中一个使用的是 OPA320-Q1。 他们想知道、能否将 OPA320-Q1替换为 LM2904LV-Q1?

我注意到速度和偏移方面存在很大的差异、但是二者之间还有什么其他重大差异吗? 是否很难使用 LM2904LV-Q1?

提前感谢

此致、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想知道、是否存在与此相关的 TINA-TI 仿真数据? 可供客户访问、我们正在与客户签订 NDA。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们现在受困于需要进行增益计算。 他们有一个 TinaTI 电路、并在电子邮件中附加、我可以通过电子邮件发送给您吗?

    他们这样写道:

    "

    您能否帮助我们解释如何选择输入和反馈电阻器?

    我们的要求:高压输入范围= 0至84V、Vref = 1.65V、Vsupply to opamp= 0至3.3V、Viso out= 0至3.3V ADC 范围。

    我正在尝试使用 具有同相正基准电压电路(修订版 A)  公式的反相运算放大器、但它无法按预期工作、不确定缺少了什么。

    "

    此致、

    Sam