This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:PSpice 模块是否可以支持 NI Multisim 14.3?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1422274/tlv61070a-can-pspice-module-support-ni-multisim-14-3

器件型号:TLV61070A

工具与软件:

您好!

我的客户正在尝试使用 TLV61070A PSpice 模块在 NI Multisim 14.3中进行仿真。 但是、模块似乎无法正确打开? CAN PSpice 模块支持 Multisim?

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    TI 不能保证 pspice 模型在 multisim 中具有良好的性能。

    此致、

    Travis