This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331仿真误差

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1420007/tps54331-tps54331-simulation-error

器件型号:TPS54331

工具与软件:

我正在使用 TPS54331 IC 将5V 输入转换为3.3V 输出。 我使用 webench 中设计的原理图。 我在 LTSpice 上进行仿真。

但是、当我提供5V 输入时、我将获得2.9V 的输出

当我提供的输入为5.4 V 时、我将获得3.3 V  

问题可能是什么? 这是否是 SPICE 模型的问题或电路设计中的错误(所有值均根据 webench 设计人员确定)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个中国假期,我们将在假期结束后在10.8回到你。 感谢您的耐心等待!  

    奥罗拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash

    是的、在您的电路中的反馈电阻器下、Vout 应为3.3V。 我检查了您的原理图是否正常。 这应该是与 SPICE 模型相关的一些问题...

    建议使用 Webench 模型、也可以在 Webench 页面上进行仿真:

    谢谢、此致。