This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01012:GND 系统

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, TIDA-01012, ADS8885, ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1417497/tida-01012-gnd-system

器件型号:TIDA-01012
主题中讨论的其他器件: OPA2312ADS8885、TPS7A20、 ADS127L21

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

Im 在信号接地和系统接地之间的接地中断。
 
如果运算放大器和信号之间没有接地连接、电压差在哪里?
 
有人能解释吗?
此致、
TI-CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TIDA-01012设计中、输入信号 COM 引脚连接到电路中的1P35_VREF、即 opa2312电源轨的中点。 相对于测量电路、它不是悬空的。 希望这能解答您的问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    谢谢!

    Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaury、

    你好。

    您知道这是将信号置于运算放大器2电源轨之间的原因吗?

    这只是用于设置共模还是我遗漏了什么?

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    万用表参考设计的输入信号是差动信号、例如±1V、±10V 等 如果我们 将 COM 端口连接到 ADC GND、ADC 电路将看到负电压。 ADC VDD 为2.7V。 为了支持负输入电压、COM 引脚连接到 AVDD/2 (即1.35V)。 这会向输入信号添加失调电压/共模。

    此致、

    Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaury、

    你好。

    这样就不需要为缓冲器配备负电压轨了吗?
     
    共模是不是将信号上移、还是仍然需要与上一级匹配?
    缓冲器0V 输入上的信号基准电压将有效地将输入+从分压器移动到共模。
    此外、共模基准通过运算放大器提供接地。 我可以更详细地说明吗? 我以前见过这种做法、但从未针对此应用实施过。
    此致、
    TI-CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、通过将 COM 引脚连接到 VREF/2、我们可以在设计中避免使用负电源轨。

    很抱歉、我不明白您关于匹配共模范围的评论。 ADS8885 ADC 需要 VREF/2的共模。 通过使用全差分放大器 U6为输入信号添加共模。 通过将输入 COM 引脚连接到 VREF/2、我们只需将 IN_P 和 IN_N (COM)信号电平转换到 VREF/2、即可确保 IN_P 和 IN_N (COM)输入引脚都不会变为相对于电路 GND 的负值。 万用表基准电路专为 +/- 50V、+/-5V、+/-500mV 和+/-50mV 而设计。 首先 使用电阻器将输入信号衰减。 假设 COM 引脚连接到原理图中的 GND 网络、多路复用器(U8和 U4)和放大器 U5A 将看到负电压。

    下面是全差动放大器教程的链接。 我不确定这是否是您要找的。 如有任何问题、请告诉我们。

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-ti-pl-amps-fully-differential-amplifiers.html

    此致、

    Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaury、

    你好。

    复制该副本和创建双通道器件是否存在任何潜在问题?

    在测量来自相同和不同来源的电压时是否存在任何问题?

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果两个通道彼此隔离/悬空、则不会出现问题。 这意味着我们每个通道都需要使用隔离式电源。 我们有隔离式电源模块。 您可以在此处进行检查。 如有任何问题、请告诉我们。

    https://www.ti.com/power-management/dcdc-power-modules/isolated-power-modules/overview.html

    此致

    Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaury、

    你好。

    对于不会影响 ADC (5V 输出@ 100mA)的低噪声电路、您有什么建议吗?
    电压纹波是否会成为问题?

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS7A20是一个选项。  如需了解更多详细信息、请查看我们的线性和低压降(LDO)稳压器页面。  

    此外、我们还有一款具有更佳线性度的新型 ADC。 例如、ADS127L21的最大 INL 规格为1.4ppm、这比 ADS8885好得多。 线性度是设计数字万用表时的关键考虑因素。 您在此设计中的目标分辨率是多少?

    https://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/overview.html

    此致、

    Shaury