This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:TPS53658

Guru**** 2901230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1421488/tps53659-tps53658

器件型号:TPS53659

工具与软件:

大家好、我想报告我购买的 TI-84计算器的一个问题、但它似乎无法正常使用 、因为当我插入充电器时、它不断弹出一个屏幕、显示"Validating OS、Calculator will restart when validation complete"、所以我想知道这是电池问题还是只是产品无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道、某些可充电计算器会显示您所描述的消息。 您可以  通过电子邮件提交我们的在线表单(education.ti.com/battery)、以获得免费更换电池、这将解决该问题。