This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00707:TIDA-00707 Rev-E1 (UCD3138A)

Guru**** 2924750 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00707, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1417757/tida-00707-tida-00707-rev-e1-ucd3138a

器件型号:TIDA-00707
主题中讨论的其他器件:UCD3138A

工具与软件:

尊敬的专家:

我有 TIDA-00707 Rev-E1板、在此控制器 IC - UCD3138A 40针配置中、正在查找此 IC 的固件文件。 我找到了适用于64引脚及更多引脚配置的固件文件。 请帮助我找到固件文件。 我使用的是 UCD3xxx 器件 GUI。

此致、

Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    对于延迟响应、我们深表歉意。 我已在 新的 E2E 主题中回复。 请确保将器件型号列为 UCD3138A 而不是参考设计型号、以确保快速响应。 由于您将器件型号列为参考设计、因此问题被发送给了错误的团队。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的响应。此处我将使用 此电路板中的设计 TIDA-00707 Rev-E 板。控制器是 UCD3138A、因此我将器件型号保留为 TIDA 00707、现在我将器件型号更改为 UCD3138A。

    此致、

    Suresh Mamidi