This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:PMP22650 C2000 SDK 开发计划

Guru**** 2884110 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02013, PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1421617/pmp22650-pmp22650-c2000-sdk-development-plan

器件型号:PMP22650
主题中讨论的其他器件:TIDM-02013C2000WARE

工具与软件:

您好、应用团队:

 我的客户计划开始开发6.6kW OBC、我们已确认 E2E 主题已在2022年第一季度或第二季度更新参考设计 Final SDK。

但我们现在仍未看到 SDK 版本,您能否告知 SDK 是否可用? "发展"里程碑是什么?

谢谢你   

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roy、让我们与 C2000团队跟进、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,费尔南德斯:

      说过、如果有任何进展、请告诉我们吗?  

    谢谢你  

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roy:是的、我们参与了 C2000团队提供反馈。 主要工程师离开办公室。 现在他们又回来了、请给他们一些时间回顾一下。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊、抱歉耽误你的时间。 这在 SDK 中的 TIDM-02013下列出。 PMP22650是 PCB 标识符、在 DPSDK 中称为 TIDM-02013。

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

       C:\ti\c2000\C2000 Ware_Digital SDK_5_02_00_00\solutions\tidm_02013

    https://www.ti.com/tool/TIDM-02013

    此致、
    Cody