This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:UCC28600:使用导入的 SPICE 模型时、Simetrix 仿真失败

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1423360/ucc28600-ucc28600-simetrix-simulation-failed-with-the-imported-spice-model

器件型号:UCC28600

工具与软件:

您好!
对于我们的一个应用、我们将使用 UCC28600。 在设计活动中、我们尝试使用 Simetrix 工具对设计进行仿真、但收到了 "
未知模型类型'UGATE'、"找不到模型'io_4000A'的定义(行参考 UCC28600.lib、32)"等错误。 需要支持来解决该问题。

备注:我使用了联合国加密库模型进行模拟。