This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01141:推荐采用通用运算放大器的电流感应设计

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1424081/tida-01141-recommend-current-sensing-design-with-general-purpose-op-amp

器件型号:TIDA-01141

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户希望在双向直流/直流设计中进行电流检测。 他们的要求如下:

  • 低侧电流检测
  • 电流是双向和 高速电流(几百 kHz)
  • 低成本
  • 测量精度无需较高
  • 应用  通用 运算放大器  而非电流感应放大器来实现电路

我们是否有可以满足上述要求的设计?

非常感谢您花时间研究这个问题!

此致、

Kelly Tian