This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4268:用于输入的 PWM 发生器

Guru**** 2777605 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5342LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1423881/pmp41068-pwm-generator-for-input

器件型号:PMP4268
Thread 中讨论的其他器件:TAS5342LA

工具与软件:

嗨、团队:

TI 是否有适用于 I2S 至 PWM 转换器的解决方案来驱动 PMP4268? TAS5342LA 在这里是否工作?

如果需要、我们是否让器件支持大于768kHz 的 PWM 输入?

 如果有 NDA 信息、请与我联系 h-hayashi@ti.com。 此外、客户还希望对 PMP4268进行评估。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi-San、我们来离线讨论一下。 这里应该有几位工程师参与其中。