This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:UCC28C42DR

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1423292/ucc28c42-ucc28c42dr

器件型号:UCC28C42

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们需要您的帮助。
您能告诉我们此组件是否属于您的制造吗?

这两个标记是否均来自 TI?

请参阅随附的照片和 X 射线照片。

代理

最初修订

X 射线左原稿-右经纪商

代理组件上的标签

请尽快帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、两个标记均来自 TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、谢谢你。 但内部(X 射线下)怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MLA 的器件基于最近发生的变化(芯片尺寸更小) 进行了调整、因此相应的金属框架也得到了调整。 如有 PCN、请联系您当地的 TI 销售办事处。