This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41009:UCC28740-Q1

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1422791/pmp41009-ucc28740-q1

器件型号:PMP41009

工具与软件:

尊敬的 Linda:

当 VDD 电压达到打开阈值时、是否必须存在三个脉冲检测故障?  

有时我只能检测一个、两个或四个脉冲、然后它会停止工作。 这种现象的原因可能是什么?

期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的士林:

    它应该是主 OCP 或输出 OVP。 您可以尝试在 VS 或 CS 引脚上向 GND 添加一个小电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Linda

    感谢您的重播。

    我在 CS 引脚上放置了一个电容器、但它无法正常工作。  

    我认为这可能是由 OVP 或 UVLO 造成的、因此我降低了 UVLO 阈值、增加了 OVP 阈值、μ s、但两者都不起作用。

    现在我添加一个与 RVS1并联的电容器、它可以工作。

    那么、我是否认为布局是辅助绕组波形不良的原因? 因为它可以在另一个 具有类似参数的 PCB 上工作。

    我还有一个问题:

    我可以发现、Q1将首先导通、然后在 Q2导通时关断(请参阅设计 PMP41009)。 可能是什么原因导致了此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 Q1 Vgs 波形。