This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:PMP22650E2 (001)_Sch 中的此相电压采集有两个电路、这两个电路是备选(Ω 还是)Ω?

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1423202/pmp22650-this-phase-voltage-acquisition-in-pmp22650e2-001-_sch-has-two-circuits-are-these-two-circuits-alternative-either-or

器件型号:PMP22650

工具与软件:

 PMP22650E2 (001)_Sch 中的相电压采集有两个电路、这两个电路是替代(Ω 还是)Ω?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom Tom、我们目前正在调查此问题、我们将在提供答案时公布。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个电路执行相同的操作、但存在一些差异。 由于使用了2个 ADC、因此顶部 ADC 的分辨率更高。 这有效地将用于测量的位数加倍。 这在您的应用中可能重要、也可能不重要。 此外、如果使用顶部电路、我建议在进入 ADC 之前使用缓冲器。 这将创建一个较低阻抗的节点、并有助于防止 ADC 采样过程注入的噪声和失调电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!