This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00472:1kW 霍尔效应传感器式1kHz 电机逆变器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1424060/tida-00472-1kw-hall-effect-sensored-1khz-motor-inverter

器件型号:TIDA-00472
Thread 中讨论的其他器件:TIDA-010250

工具与软件:

你好

我们正在为客户开发定制电机、并且我们实际上正在开发家用电器项目。 我们的应用需要具有以下特性的特定逆变器:
- 230VAC 50/60Hz 电源(320V DC 总线)
-电机通过霍尔效应传感(必要时可以调整)
-电机是8极
我们需要改进以下功率点:
-每相11个武器 à 366 Hz
1066Hz 时每相3,3个武器

我们正在寻找一个开发板,可以达到我们客户的 POC 的这种性能。
如果项目成功运行,工业化阶段将跟随生产定制逆变器的开发。
该工程通过 ST EVSPIN32F06Q2S1进行尝试、但无法正确控制电机。