This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:Altium 中 Spice 仿真的问题

Guru**** 2942490 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1424335/tps61291-problems-with-spice-simulation-in-altium

器件型号:TPS61291

工具与软件:

我已为 TPS61291下载了未加密的 SPICE 仿真模式、并尝试在 Altium 仿真中使用、但结果看起来像垃圾。 我想知道我是否会分享我的调查结果以获得一些见解。 这是原理图。 对不起,不知道为什么它模糊…… 但没有什么有趣的事情发生。 只需通过3V 输入为3V3运行进行正常接线。

当我运行直流运行点分析时、得到此误差:



警告 TPS61291.nsx MixedSim 组件 TPS61291_TRANS.C_U2_C21:忽略未知参数 TC 10:00:25 AM 2024年14月10日4.

如果我将输入设置为5V、那么它将运行而不显示错误、但认为输出应该是4.99V。 我可以深入研究其他不起作用的问题、但我怀疑存在基本的兼容性问题或我没有正确操作的问题!?  

感谢任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:

    很抱歉、原始 pspice 模型并非设计用于支持 Altium 设计中的仿真、而是仅支持 TI pspice 软件或 PSpice 节奏。 因此、您可能不会使用此 AD 软件进行仿真、应该选择我提到的两项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 和 Altium 不都使用 PSpice? 或者这不是绝对正确吗? 你们中的一人还是两人都在使用专有技术或某种产品? 看,我是第一次,但它似乎不是很好的计划了...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:

    我的意思是,它不支持使用 Altium 设计进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这是个好消息。 您毕竟不想支持最常用的 PCB 设计工具、您吗? 不过还不是太晚! 我仍然可以从设计中删除所有 TI 器件、并用另一个不那么烦人的供应商提供的器件替换它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:

    您可以将原理图和 PCB 发送给我以供审阅、只是模拟、它应该使用其他软件。  抱歉再次出现此问题。 您是否会将 PCB 和原理图发送给我、然后我可以帮助检查是否有任何需要修改的地方?