This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845:此控制器的 PSpice 模型引发收敛问题、RT/CT 上的电压显示为80V、在 SPICE 电路中、我不会在任何地方施加80V

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1425187/uc2845-pspice-model-of-this-controller-throwing-convergence-issue-and-voltage-on-the-rt-ct-is-showing-as-80v-in-the-spice-circuit-i-am-not-applying-80v-anywhere

器件型号:UC2845

工具与软件:

此控制器的 PSpice 模型引发收敛问题、RT/CT 上的电压显示为80V、在 SPICE 电路中、我不在任何地方应用80V、这里我模拟一个输入为28V、输出为60V 的简单反激式转换器、我遇到收敛问题、我厌倦了改变仿真容差和线程中显示的一些其他参数、 但没有任何效果、如果我能够解决收敛问题、则无法获得任何输出、RT/CT 引脚将达到80V、请帮我解决此问题。