This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:仿真

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25184, LM25184-Q1, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1424141/lm25184-simulation

器件型号:LM25184
主题中讨论的其他部件:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好!  

我曾尝试上传从 TI 下载的 LM25184库、但我看到正在混乱.libsig 文件、我将 LM25184-Q1_TRANS.DSN、LM25184-Q1_TRANS.lib 、LM25184-Q1_TRANS.opj  、LM25184-Q1_TRANS.olb 文件添加    到库中。但我仍无法在库中看到该符号、如何将其仿真到 Spice TI?

我使用了 Excel 计算器,但我会用另一个工具进行模拟...

非常感谢

此致

Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicola:

    已为其分配工程师。 由于是星期五晚上、请预计下周早些时候会有回复。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    非常感谢

    此致

    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicola:

    请期待一周中回复。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicola:

    感谢您发送编修。  我刚刚从以下链接中下载了 PSpice 模型: https://www.ti.com/lit/zip/snvmc00、并解压了 zip 文件、随后又打开了模型文件并运行仿真。  我不知道 libsig 文件为什么会丢失、但它不会阻止您运行仿真。

    顺便说一下、我使用了 PSpice 版本。 17.4 (如模型文件建议)。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:  

    感谢您的答复、我正在使用 PSpice for TI 23.1版、此处看起来我无法导入该库、请您提供链接、我可以在其中下载您测试的17.4版本的 PSpice for TI 吗?

    非常感谢

    此致

    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicola:

    我将使用完整版本17.4、其具有比 PSpice-for-TI 更多功能。  但是、该模型应与 PSpice-for-TI 一同运行。  我只是在计算机上没有安装 PSpice-for-TI、因为这两种安装可能会导致冲突。

    总之、我问我们的 AE 经理 、他拥有 PSpice-fo-TI。  据他说、您需要减少信号探头的数量、因此不超过3个。  然后、您应该能够运行仿真。    

    关于上述有关导入库的问题、很抱歉、我不确定我是否真的理解它。  如果您从 TI.com 下载模型包、并将文件保存到专用文件夹、然后解压缩 zip 文件并让 Windows 创建所有子文件夹、您应该只需打开 obj 文件、所有模型链接都应自动建立。

    打开原理图后、请执行以下操作:

    1. 在"PSpice"选项卡上、选择"Edit Simulation Profile"

    2.在弹出的窗口中点击"Probe Window"

    3.检查"打开的示意图上的所有标记"。 这将重置我们在模型开发期间使用的信号探头设置。  

    4.单击"Apply (应用)"和"OK (确定)"关闭"Setting (设置)"窗口。

    5.最多将三个电压或电流标记添加到原理图、然后运行仿真。

    6.如果您想监测该信号,请将标记移动到其他电路点。 记住:总共三个标记。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Youhao