This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP2341:CAN##39;t 在 C2000 Power SDK 中找到此项目

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1425590/pmp23421-can-t-find-this-project-in-the-c2000-power-sdk

器件型号:PMP23421

工具与软件:

PMP23421是否在 C2000 Power SDK 中释放?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claud、固件正在开发中。 计划于25年第1季度在 DPSDK 中发布全功能软件版本。 请联系本地 FAE 以获取早期内部版本。

    此致、PAWAN