This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010242:可在稳态下施加的电流值

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1425670/tida-010242-current-value-that-can-be-applied-in-the-steady-state

器件型号:TIDA-010242

工具与软件:

您好!

您能告诉我可以在稳态下应用的当前值吗?

以下 URL 讨论了稳态下的电压。 我还想知道电流。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1182710/tida-010242-tida-010242-normal-operat-on

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie、

    此设计在正常运行期间针对120W 静态负载提供了额定电流。 这会将电流设为28V 输入下的4.2A 标称值。