This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010025:电源中的三相全桥440VAC

Guru**** 2927710 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010025, UCC28700, PMP10344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1424440/tida-010025-3-phase-full-bridge-440vac-in-power-supply

器件型号:TIDA-010025
Thread 中讨论的其他器件: UCC28700PMP10344

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

您想按照这些规格设计电源。 请帮助设计电路。  

我想使用全桥拓扑。

交流输入电压为440伏三相

输出25V 直流@ 1500A 电流

纹波电压为0.5伏

是否有任何参考设计可供开始使用?

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonard、您好!

    尽管 TIDA-010025是"适用于200-480VAC 供电(电机)驱动器的三相逆变器功率级、输出电流额定值高达14Arms "、但它远不适用于输出为25V 1500A 的电源。  也许 您可以将"负责任的组织"从"电机驱动"更改为"电源设计服务"、以便获得更 高效的支持。 你怎么看?

    此致、

    Jerome Shan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonard、

    考虑到输出功率低于40W、您可以使用全桥拓扑。 但我想提出反激式拓扑。 反激式拓扑将更简单且更具成本优势。 解决方案可以是 UCC28700系列。 PMP10344是个良好的开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    25V * 1500A = 37.5kW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、想一想1500mA。

    如果达到此功率级别、最好使用全桥拓扑