This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020065:是否有任何可用的示例固件

Guru**** 2483605 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1415621/tida-020065-is-there-any-example-firmware-available

器件型号:TIDA-020065

工具与软件:

是否有适用于  TIDA-020065的示例固件?

TIDA-020065智能保险丝高侧开关控制器参考设计附带了构建和优化电路板所需的所有文件、但我看不到任何可供下载的固件/软件。

我在 TIDA-020065设计指南中看到了固件说明、但我找不到任何源代码。 有没有可用的资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于延迟、我们深表歉意。 我们的团队目前没有计划在 TI.com 上发布设计软件。 如果您联系的是 FAE 或销售代表、可以告诉他们联系我吗? 我可以向他们提供软件、然后他们可以转发给您。 否则,我不能不幸地提供它。

    这是此设计的逻辑流程图。

    此致!

    David Martinez