This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-03028:H264视频传输、3mT 至400mT

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-03028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1425397/tida-03028-h264-video-transmission-over-3-400mt

器件型号:TIDA-03028

工具与软件:

您好!

我正在寻找一种通过3mT 至400mT 电缆传输视频流(从摄像机到 Windows PC)的解决方案。

如今的视频分辨率很低(模拟)、创意是上移/下移数字(H264)

我们探索了10/100M SPE、但对于几个 Ku opp.ty 而言、进展(NDA 等)非常简单、因此 我正在探索其他选择、我 看到了 TIDA……

我们面临的首要挑战是、我们希望使用高达200VDC 的电源在同一条线路上传输电力和数据。

有任何建议吗?

非常多

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    请稍候、TI 应用工程师将很快与您联系。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    TIDA 可能适合您的应用、但请允许我先澄清几件事。

    TIDA-03028可以 在较低数据速率下实现300-400mT。 (SD SMPTE)

    TIDA-03028只能锁定到 SMPTE 数据速率。

    TI 的 LMH 器件不能通过数据线供电。

    如果您有兴趣评估 EVM、请告知我们。

    此致、

    Nick