This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:许可证

Guru**** 1785650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1425836/pspice-for-ti-license

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

我们在学校(德国斯图加特的 Werner Siemens 学校)使用了装有 PSpice for TI 的 PC 的代理。

由于我们收到错误消息 LMC-022029:功能 PSpice_TI 版本32.100的许可证调用失败...

我认为这可能是代理/白名单-问题...

您能否通过提供必须打开的具体 URL 来帮助我、因为

许可证验证过程是否需要这些连接?

提前感谢您!

此致

Damian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试以下操作:

    https://cdsplicwc.cadence.com/

    https://software-dl.ti.com/

    https://downloads.ti.com/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的快速回复,大卫!

    如果这3个 URL 已经足够、我将稍后在此处发布...

    使用 Wireshark、我们发现验证过程中有更多的通信量、因此我已经给出了

    向我们的网络支持团队提供以下白名单建议:

    .cadence.com

    .ti.com

    crl.quovadisglobal.com

    ocsp.quovadisglobal.com

    cdsplicwc.cadence.com

    commercial.ocsp.identrust.com

    但我现在必须等待我们的网络电源验证新配置...

    此致、

    Damian