This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:UCC24624作为具有48V 输出的同步整流器控制器

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1426915/ucc24624-ucc24624-as-synchronous-rectifier-controller-with-48v-output

器件型号:UCC24624

工具与软件:

你好

我有一个输出电压为48V 的 LLC 直流/直流设计、我需要在次级侧添加同步整流控制器。 我找到了 UCC24624 IC、似乎 适用于我的设计。 但是、如数据表中所述、UCC24624的 VD1和 VD2引脚可处理高达230V 的电压。如果我使用中心抽头变压器、则每个输出侧的电压将为48V。

那么、UCC24624是否 适用于该设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此应用中、UCC24624应正常工作。  VD1和 VD2两端的最大电压应为96V。  因此不应超过绝对最大额定值。

    为了确保在 SR 上使用 RC 缓冲器来缓冲、并抑制漏电感引起的振铃、这是一个好主意。  这将抑制振铃、并保护 UCC24624免受可能的过压影响、并降低 EMI。

    在您的设计中、评估所有元件的电应力非常重要、可确保不会超过绝对最大额定值。   

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、