This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:我可以##39;t 将程序写入到使用 CCS Thiea 1.5.0接收的 CC2340R5中

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1418688/codecomposer-i-can-t-write-a-program-to-the-cc2340r5-i-received-using-ccs-thiea-1-5-0

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:CC2340R5UNIFLASH

工具与软件:

你好。

正如标题所示、我无法使用 CCS Theia 1.5.0写入"刚抵达"CC2340R5。
显示的错误消息为"Error -1274"、如随附图像所示。

已知可以使用 CCS Thiea 将程序写入已编程过一次的 CC2340R5。

作为临时措施、我将使用 UniFlash 8.8.0写入刚到达的 CC2340R5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    我想看看我能否重现您的问题、但基本上您有一个新的 CC2340R5、尽管它使用 CCS/UniFlash 时正常、但在 Theia 上未正确检测到。  

    谢谢!
    Alex f

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    请确认再次出现。
    顺便说一下、是否有可能解决这个问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    我下载了新的 CCS Theia (我使用的是较早的1.0版本)、确实注意到在这两者之间、我无法在新版本上进行调试/编译。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    对不起,我不太明白你的报告的意图。
    您能告诉我更多相关信息吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    使用 Theia 1.5播放更多内容后、似乎1.5无法识别我的较旧工作区(1.0)项目、这导致无法对其进行构建或调试。 我需要将新项目重新导入 Theia 1.5以使功能正常工作、不确定这是否为 ATM。  

    你能在调试中为你的项目调出"flash settings"吗?

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    让我整理一下问题。
    我已经能够构建 Thiea 1.5.0没有任何问题。
    我使用 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02。

    此外、存在一个问题、即我们无法将程序写入到已提供的 CC2340R5中。 什么是"错误-1274"?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    您的 XDS110是什么软件版本? 我确实注意到、当尝试在 CCS Theia 1.5上下载时、会要求我将 XDS 更新到版本3.x.x.31。 错误声音与 XDS110到 CC2340R5连接相关。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    XDS110的软件版本是否与此问题有关?
    请告诉我如何检查、以便我可以检查。

    此外、您是否仍然无法在 Alex 的环境中重现此问题?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据写入时出现的弹出窗口、版本显示为"3.0.0.32"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    您的 XDS110版本似乎不是问题!

    接下来、我将使用全新的电路板仔细检查 CCS Theia。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    虽然我无法获得全新的电路板、但我还是能够复制错误:

    首先使用 UniFlash 并手动擦除 LaunchPad (这样一来、没有有效的 CCFG)、CCS Theia 在尝试调试工程时会产生连接错误:

    如您所述、解决此问题的唯一方法是获得有效的 CCFG、方法是刷写另一个项目。  

    这是之前在 CCS Eclipse 中遇到的问题、但在这种情况下、错误在 CCS Theia 上重新出现、可能在稍后的版本中得到解决。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    这是否意味着 CCS Theia 的用户必须等待将来的版本?
    如果这是 CCS Eclipse 之前存在的问题、是否会很快解决?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    这是否意味着 CCS Theia 的用户必须等待将来的版本?

    -正确。

    如果这是之前 CCS Eclipse 中存在的问题、很快就能解决吗?

    -查看下一个版本,初始化期间似乎有一个与 XDS110相关的修复,但我不确定这是否是我们在这里看到的问题。 修复很可能在下一个 CCS Theia 版本之后出现。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    下一个版本是否指 CCS Theia v1.5.1?
    无法写入也会在 v1.5.1中发生同样的问题。 我很伤心。

    何时发布修复?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    我可以联系 CCS Theia 团队、了解这是否需要解决。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您的支持。
    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    目前正在等待内部团队的响应、我还在内部创建了票证、该票证应允许团队处理此错误。

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    看起来我们可以通过与 FAE 联系的电子邮件主题脱机、应在 IDE 端应用修复。  

    内部团队对我的 TT 进行了评论:

    "但我知道、在某些情况下、直到程序加载完成后才能连接到主内核(实际上、我相信闪存加载程序会在程序加载完成后连接内核)。 我记得有人告诉我、工厂的一款新器件就是这样。"  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    这与我的理解是一致的。
    发生这种情况时、我使用 UniFlash 刷写程序。 就能进行写入。

    我想和 FAE 更详细地谈谈这个 CCS Theia 的问题。 我该怎么办?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    发生这种情况时、我使用 UniFlash 刷写程序。 然后您就可以编写。

    -correct,一旦我们编程设备与良好的 CRC 的图像, Theia 将能够重建/调试器件。

    我想与 FAE 更详细地讨论这一 CCS Theia 问题。 我该怎么办?

    -我会联系并回答 FAE 的问题, FAE 应该让你知道我对问题的回答,如果你没有得到一个回复重新回复这个主题,让我知道,谢谢。  

    谢谢!
    Alex F