This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:TIDA-010210

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1426501/tida-010210-tida-010210

器件型号:TIDA-010210

工具与软件:

我正在为 ANPC 转换器设计用于300kHz 开关频率的 LCL 滤波器。 文档中提供的 LCL 设计公式可在高达100kHz 的频率下正常工作。 超过100kHz 时、转换器无法在整流器模式下正常运行。 但是、在逆变器模式下、它工作良好。 您能否指导我为300 kHz 开关频率设计 LCL 滤波器、另外、请指导我如何选择衰减因数和无功功率百分比。 在两种模式下、我的 LCL 滤波器都应满足 THD 低于5%的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用正确的滤波器值对差模和共模中的等效滤波器运行 pspice 仿真。

    因此、您甚至需要放置绕组之间的漏电感或寄生电容等值 通过这样做、您将能够观察系统中发生的所有谐振。

    对于无功功率、转换器必须始终能够在标称运行时提供单一的功率因数。 当然、如果你有太阳能转换器、那么在电网的奇怪条件下、你还需要提供无功功率。 如果您需要 cosphi、这并不意味着您不能使用电容器作为滤波器、而只是意味着电容器电容需要由直流/直流转换器进行补偿。

    另一方面、您需要考虑的一个条件是当转换器连接到电网并且它关闭时。 当然、在这种情况下、转换器无法消耗任何无功电流、因此余弦将非常糟糕。 这可能是选择合适的 Cx 电容器值的限制因素。

    对于 THD 要求、有时很难通过公式本身来判断。 可能取决于不同的因素:直流母线电压、负载、控制方式、电流检测技术等