This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:DSP28379

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1426784/tida-01606-dsp28379

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

遵循设计开发文档中的测试程序。将DSP28379控制卡放在电源板上测试、但没有给主电路上电、只给出了24V。程序烧录正常、发送了 PWM 信号、但没有 PWM 使能信号。一个单独的外部2V 施加到 PWM 使能端口。起初是正常的、然后控制卡没有发出 PWM 信号。PWM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照设计开发文档中的测试程序进行操作。 将 DSP28379控制卡放在电源板上进行测试、但没有给主电路加电、仅提供24V 电压。 程序正常烧录、并发送了 PWM 信号、但未发送 PWM 使能信号。 一个单独的外部2V 被应用到 PWM 使能端口。 起初这是正常的、然后控制卡没有发出 PWM 信号。