This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40473:如何在整流桥后收集直流电压

Guru**** 2860250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1427227/pmp40473-how-to-collect-the-dc-voltage-after-the-rectifier-bridge

器件型号:PMP40473

工具与软件:

上面的原理图显示除了 C11连接外、SGND 和 PGND 是磁隔离的。 如果我想在整流桥之后收集直流电压、我可以通过大电阻器 R99和小电阻器 r98将其降压并将其连接到 SGND、然后读取 r98和 SGND 之间的电压。 这种行为合适吗?

同样、将收集输入交流电压(仅 L、NO N)、并在通过一个大电阻器和一个小电阻器降压后连接到 SGND、同时读取该小电阻器与 SGND 之间的电压。 这是否可以接受?

采用 TIDM1000 (https://www.ti.com.cn/cn/lit/df/tidrp45a/tidrp45a.pdf?ts = 1729345039041)

例如、收集总线电压 V_P、它的基准接地 V_M 是通过通过交流电压向辅助电源添加隔离变压器来获得的。 V_M 和 V_P 之间没有直接电气连接、并且它们也是磁隔离的。 以这种方式收集 V_P 电压是否合理?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom Tom、

    我很抱歉。 我 在 PM40473中找不到 R98、R99。

    为了确定我们使用哪种方法来检测桥式二极管之后的电压、您首先需要定义控制器接地基准的来源?

    此致、

    Sheng-Yang Yu