This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:PSpice 仿真-获得错误结果

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM73606, PMP40285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1426231/lm73606-pspice-simulation---getting-wrong-results

器件型号:LM73606
Thread 中讨论的其他器件: PMP40285

工具与软件:

尊敬的成员:

´m  此处(https://www.ti.com/tool/PMP40285#design-products)提供的 PMP40285的原理图和测试报告中所述的参考设计、在 LM73606的仿真方面遇到问题。

参考原理图如下所示、我使用此器件来测试 LM73606模型是否正常工作、因此我可以在其他设计中使用它。

我在 PSPICE for TI 中的原理图如下所示:

而 VCC / VBUS1 / IL1处的结果如下(瞬态仿真设置为10ms、最大时间阶跃为1us、无需任何额外调整)。 仿真中使用的模型(SNVMBE5.ZIP)可从 TI 网页(www.ti.com/.../LM73606)下载

跳过初始瞬态偏置点计算:

然而、这些成果都没有产生预期的预期结果。 如果我使用 PSPICE for TI Named 中的内置组件   ,该组件应该是等效组件,我得到相同的结果。 然而、 我注意到、如果我打开并使用(复制) 模型测试电路中的元件、结果会进一步不同、该电路可从 PSPICE 的 LM73606RNP_TRANS 瞬态模型下获得。 获得的结果为:

元件的输出电压存在很大差异、但它仍然无法按预期工作。 我可以通过电子邮件共享我的设计文件、但 我在这一点上遇到了问题。

非常感谢您的任何建议。

此致、
Petr Kadera.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petr:

    我怀疑仿真条件和初始条件可能不同。

    您是否从数据表中获得了预期的启动和关闭? 这些测试是在测试条件受控的实验室中对单个 IC 进行的。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:  

    感谢您的建议、我复制了测试电路中的仿真配置文件、在对仿真条件进行一些更改后、IC 可按预期工作。

    此致、

    Petr