This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:无法更新捕捉

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1425907/pspice-for-ti-unable-to-update-capture

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好!

我在更新到最新版本的 PSpice-for-TI (capture)时遇到问题。 问题似乎与我达到某种许可限制的事实有关,我不知道为什么因为我只安装在一台 PC 上。

e2e.ti.com/.../pspice_5F00_for_5F00_TI.zip

我在哪里可以看到我使用了多少个位置、如何将其反转至我当前使用的 PC 上激活的一个副本?

感谢您的帮助、祝您愉快。

此致、

Claudio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    我不知道为什么在一台计算机上达到了3个安装限制。

    我可以做的是禁用旧安装。 完成后、您可能应该提交一个新请求。 这将为您提供链接和访问密钥(这可能与您现在拥有的相同)、但将确保您获得今年更新的最新下载。

    这需要几天时间才能完成测试。 我会在完成后再发布。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我认为这在本例中是可行的。 感谢你能抽出时间。 然后我会等;)

    CC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    旧安装已禁用。 您可以继续进行新的安装。

    David