This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00173:板样片请求和 PCB 材料查询

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1427408/tida-00173-board-sample-request-and-pcb-material-query

器件型号:TIDA-00173

工具与软件:

您好!

我自己 Harshil Shah 来自 Xylem 水解决方案,印度。  这里我以硬件首席工程师的身份工作、目前我们正在开发一个电机控制板、我们正在其中寻找 SMPS 设计、其中我们发现 TIDA-00173板非常符合我们的设计标准。 为了完成设计、我们需要验证电路板。 您能帮助我们提供评估板样片吗?或者购买吗? 此外、在检查光绘板时、我们发现 PCB 材料是 FR408、我们是否有任何替代电路板材料可用于将来制造电路板?

谢谢!

Harshil Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshil、

    感谢您关注 TIDA-00173。 很遗憾、我们不会将此参考设计作为 EVM 进行销售、也没有备件。

    我看到的唯一选择是由您自己构建电路板。 我不能对 PCB 材料做评论。 我会联系设计人员并回复您。

    此致、
    Martin