This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:单相 T 型逆变器的 PWM 波形

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1429102/tida-01606-pwm-waveform-for-single-phase-t-type-inverter

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

我们正在构建单相 T 型逆变器、 请注意 我们确实有类似的基准 电源设计(TIDA-01606)、但它是三相的。  

由于他们正在尝试生成下图所示的 PWM 波形、尤其是标记为蓝色的持续时间、因此客户想要参考我们如何在 TIDA-01606中配置 PWM 波形。  

(1)。 专家是否会明确说明 PMW 配置在我们的参考中写入的位置 设计作为他们进行评估的快速入门工具?  

(2)。 关于正弦表、我们是否有内置表? 或者用户是否必须自行配置? 是否有任何提及?  

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    设计指南中未显示 PWM 流程、但 PSDS 2024将提供关于三相直流/交流转换器的说明、其中介绍了应如何切换器件。 在线研讨会将于11月5日举行。

    我通常使用正弦和余弦函数。 您需要为他们提供角度参考、他们将自动计算您需要的值。

    谢谢

    此致

    Riccardo