This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060029:需要相关的计算公式。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1428668/tida-060029-need-the-relevant-calculation-formulas

器件型号:TIDA-060029
主题中讨论的其他器件:TIDA-00629

工具与软件:

您好:

    我最近还在测试 TIDA-00629。 您也可以将文档发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、雨天、

     因此我们可以提供相位计算方法。 我向您发送了请求。  

    谢谢!
    SIMA