This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2734:LM2734YMKX/NOPB

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1427387/lm2734-lm2734ymkx-nopb

器件型号:LM2734
主题中讨论的其他器件:LM2743

工具与软件:

LM2734YMKX/NOPB 在使用过程中会发生故障。 请分析原因。 谢谢你。   
e2e.ti.com/.../LM2734YMKX-NOPB_D18B8765_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaoli,

    请提供原理图。 IC110和 IC120分别指的是什么 IC? 您有8个电路板、它们具有相同的原理图、布局和组装、但具有不同的故障现象、对吧?

    此致、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hongja-Wu、

    感谢您的答复。 以下是客户测试反应图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaoli,

    请尽可能清楚地陈述您的问题。 很难从您的描述和回复中获得关键信息。  

    1. 您提供的每张图像的测试条件和信号是什么?  

    2. Q301和 Q300在哪里? 它们 未 显示在您提供的原理图中。 请提供与您的描述相对应的完整原理图。

    3、您提到"充电后15V 电路里没有输出"、您有没有弄清楚原因吗?  因为这是 LM2743的前级、其异常将对后级产生很大影响。