This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820E:多个 IC 的大容量电容器要求

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543820E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1430648/tps543820e-bulk-capacitor-requirement-for-multiple-ics

器件型号:TPS543820E

工具与软件:

尊敬的 TI E2E 团队:

在其中一个基于 FPGA 的项目中、我们要使用多个 带电源定序的 TPS543820E IC 开发电源。

有人可以帮助了解输入端大容量电容器的总体要求吗、因为数据表提到"连接实验室工作台顶部电源时、100-µF 大容量电容还用于旁路长引线。"

如果并联使用8个 IC、则每个稳压器是否仍有这一要求、或者有效的要求将会减少。

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电容器必须支持输入均方根电流、并且大小必须适合推荐的输入电压纹波(通常为~1%)。   

    数据表中的等式16和17为均方根电流和电容值提供了指导。  

    如果全部8个器件均可自由运行、则均方根电流是所有器件在最坏情况下进行估算的总和。     

     TPS543820E 具有 SYNC 引脚、硬件开发人员有时使用系统时钟 并以相同的频率使器件异相运行。  

    使用 SYNC 引脚的优势是、通过"增大"有效开关频率来降低给定输入纹波要求所需的 Cin。  

    由于实验室提供的引线较长、因此需要100uF 大容量电容

    放置在 EVM 板输入上的工作台会增加 输入电源中的寄生电阻和电感。    

    通常、EVM 板用于测试各种规格和功能、例如过流。     

    如果在没有100uF 的情况下测试过流、 输入轨可能会发生振荡、并且摆幅可能大于输入电压绝对最大值  

    由于上游电源及其输出电容器靠近 TPS543820E 器件、因此需要的大容量电容器也纳入考虑范围。  

    对于上游电源在同一电路板上的应用 、功耗将低于使用壁式适配器的功耗。   

    此外、如果在直流/直流输入端使用铁氧体磁珠来更大限度地减少相邻电源上的开关噪声、则会影响大容量 Cin 量